Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

What are the internal consumption (burden) specification of the ION8650 IO expander module

Issue
Control power specifications of the ION8650 IO expander module

Product Line
ION8650

Environment
Metering application requiring control for the metering devices

Cause
Need to assess burden of IO expander module of the ION8650

Resolution
The power consumption of the 8650 IO Expander is around 2.5 W minimum (typical) and less than 5 W maximum.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?

Produktvelger

Produktvelger

Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.

Be om tilbud

Be om tilbud

Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.

Hvor kan du handle?

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

Hjelpesenter

Hjelpesenter

Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.