Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
        
Hva kan vi hjelpe deg med?
Video: ATV340 - How to configure Basic Motor parameters via Somove
Issue:
How can you configure the motor data on the ATV340 via Somove?

Product line:
Altivar 340, ATV340

Environment:
all

Cause:
Keypad not included as standard for ATV340 drives.

Resolution:
The following video show connecting using SoMove and how to change the motor settings.

44

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie: