Product Line: Ecoreach, Masterpact MTZ.
Cause: Ecoreach cannot change the Protection settings of the Micrologic X Control Unit if the ability to Change Protection Settings Remotely has been disabled on the Micrologic X Control Unit itself.
Resolution: To change protection settings remotely, please enable Remote Protection Setting via the Control Unit's onboard screen (Configuration > General > Lock Protection > External Access > Protection Change > Allow).
Publisert for: Schneider Electric Norway
Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.