Error checking SQL Server Edition when trying to install PME v8.2 / 9.0 / 2020
Product Line
Power Monitoring Expert v8.2 / 9.0 / 2020 with SQL Server Evaluation Edition
Environment
Installation
Cause
Product was released before the Evaluation Edition was.
Resolution
*Warning: Take backups of any files prior to modifying them. Ensure the backups are in a location that will not be overwritten (i.e. the Desktop).
*Note: The Evaluation Editions are not supported indefinitely, and a full license will be required for SQL and the software to continue working.
1. Check installed SQL Evaluation Edition by running query select @@VERSION in SSMS and note down the same.
Below example is for the SQL Enterprise Evaluation (64-bit).
After updating as above in Database.Core.broker.xml file, save the same and run the PME installer to proceed with the installation.
Attached is the example broker file configured for PME v8.2 with SQL Server 2016 Evaluation Edition.
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.