Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
What potentiometer does Schneider-Electric recommend for Altivar drives?
Issue :
Speed potentiometer that Schneider-Electric recommend for Altivar drives.

Product Line :
Altivar Drives

Environment :
Open style drive

Cause :
Speed pot selection

Resolution :
Any pot within the specification of the drive should work.  For all of our Drive products a potentiometer between 2.5kOhm and 10kOhm will do.  The part number ATVPOT25K - 22mm once used for our drives but it may no longer be available.
Below are some of the readily available part numbers typically used with Schneider drives :

For 22mm
Metal - XB4BD912R10K
Plastic - XB5AD912R10K

For 30mm
Metal - 9001K2108
Plastic - 9001SK2108

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.