Unable to install the Modbus Library in Node-Red for EcoStruxure Augmented Advisor builder.
Product Line:
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder
Resolution:
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder is pre-packaged with an older version of Node-red. Therefore only the version 2.5.0 of the Modbus library is compatible.
The command to install this package is: npm -g install node-red-contrib-modbus@2.5.0
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.