Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Power Monitoring Expert 8.2 - I have enabled IEEE519 on my ION 9000 meter but when I run the Harmonic Compliance report no data is returned?

Issue
I have  Power Monitoring Expert 8.2 system that includes an ION 9000 meter. I have enabled the IEEE519 framework. When I try to run the Harmonic Compliance report, the report runs, but no data is returned. When I check the IEEE519 logs for this meter in Vista, there is data.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.2 and older

Environment
Power Monitoring Expert 8.2 and older
Running a Harmonic Compliance report

Cause
The PME 8.2 version of the Harmonic Compliance report was based the IEEE 519-1992 standard. This is not compatible with the ION 9000 or other new HEP (high end platform) meters/frameworks.

Resolution
The only resolution is to update Power Monitoring Expert to version 9.0 or later which provides an updated version of this report - the Harmonics Compliance 2014 report

Additional Information
The same behaviour and resolution applies to the PM8000 with firmware v2.x and higher.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.