User is migrating to a new computer and would like to migrate all the DLF 3000 configuration they have done to the new computer.
Product Line
DLF 3000
Environment
Software Migration
Resolution
The configuration files for DLF 3000 are stored in the following file path C:\DLF-3000\Database (note this path is specified when the software is installed and may vary). To transfer the configuration of DLF 3000, all you have to do is copy/replace the two DLFSystem database files over to the new computer in the same file path. Below is a screenshot showing which files need to be copied over to the new computer.
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.