UCB Farchim: Nøkkeltall for kundehistorie
24-timers overvåking av elektrisk installasjon
30–35 % besparelser på vedlikeholdstid og -kostnader
Redusert antall elektriske forstyrrelser
Redusere faren for elektriske branner
Finn ut hvordan termisk overvåking reduserer risikoen for brann mer effektivt enn IR-termografi.

UCB Farchim, et biofarmasøytisk selskap i Sveits, øker strømforsyningens pålitelighet med innovative EcoStruxure Power-løsninger.
Hva skal til for å skape fremtidens bygninger?
Bygg nytt eller moderniser med innovative løsninger og tjenester som prioriterer bærekraft, fleksibilitet, effektivitet og mennesker – bygg det for livet, i dag.
Utfordringen
• UCB Farchim produserer rundt to milliarder piller årlig for å bidra til å forbedre livet til mennesker som lider av nevrologiske forstyrrelser, for eksempel epilepsi, og autoimmune sykdommer, som reumatoid artritt eller Crohns sykdom.• Selv et kort strømbrudd kan endre produksjonsprosessene og påvirke forsyningen av medisiner.• For å sikre kontinuitet og stabilitet i biofarmasøytiske prosesser trenger UCB Farchim førsteklasses kvalitet og pålitelighet for strømforsyningen.
Løsningen
Pålitelig strømforsyning med EcoStruxure PowerEdge Control: EcoStruxure Power Monitoring ExpertOppkoblede produkter: SM6-24 koblingsanlegg for mellomspenning, Trihal MV-transformator, Prisma smarte lavspennings smarte paneler, MasterPact MTZ-kretsbrytere, Harmony HMI-terminaler, Easergy TH110 trådløse varmesensorer, Easergy CL110 trådløse miljøsensorer, Easergy Sepam-serien beskyttelsesreléer• For å hindre strømbrudd, har UCB Farchim digitalisert strømforsyningsnettet på Bulle-område, både ved lav- og mellomspenningsnivåer.• Selskapet valgte å implementere EcoStruxure Power-løsninger (tilkoblede produkter og edge-styring) i tillegg til å oppgradere eksisterende Schneider Electric-utstyr med trådløse temperatur- og fuktighetssensorer.• Dataene som samles inn ved hjelp av installasjonen, konsolideres nå i ett enkelt administrasjonsverktøy, EcoStruxure Power Monitoring Expert, for rettidig statusinnsikt i strømnettverket.• Dataene viser potensielle unormale forhold som gjør at de raskt identifiserer elektriske forstyrrelser. Når det oppdages et avvik, sendes det et varsel i sanntid, slik at besetningen kan handle på stedet eller eksternt for å sikre kontinuerlig forsyning av elektrisitet.
Resultatene
• Med en omfattende oversikt over det elektriske nettverket har UCB Farchim redusert vedlikeholdskostnadene og -tiden med 30–35 %.• Tidlig registrering av unormale forhold gjør at besetningen fra UCB Farchim kan treffe egnede mottiltak for å unngå produksjonsstans som kan føre til betydelige økonomiske tap.
Roland Francey, leder for strømforsyningsinstallasjoner, UCB Farchim, Bulle
Kundehistorie
«Vi har digitalisert strømforsyningen fullstendig med EcoStruxure Power fra Schneider Electric. Dette gjør at vi kan spare tid og penger på vedlikehold og drift og at vi kan unngå strømbrudd.»
Finn ut mer
Finn ut mer
Se flere kundehistorier
Ikke stopp her. Her har vi mange suksesshistorier du kan bla deg gjennom.
Les merUtforsk EcoStruxure
Lær hvordan din egen bedrift kan lykkes.
Utforsk merInnovasjonskonferanser
Se høydepunkter fra nylige innovasjonskonferanser, og få informasjon om det neste arrangementet.
Finn ut mer