Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Hvordan kan datasentre spare energi?

Data Center Technicians working on a computer away from the Data Center console.
SPØR EKSPERTEN ROB MCKERNAN, senior vice president, Global IT Channel. Han svarer på spørsmål om datasentre and og tiltakene for å kutte strømutgifter.

Bedrifter tyr nå til fornybar energi, energieffektivisering og nettfleksibilitet

Sp.: Hva er den største urfordringen for et datasenter?
Sv.: Datasentre forbruker cirka 2 % av strømforsyningen i USA. I Norge er det et økende strømforbruk innen kraftkrevende industri, blant annet på datasentre. De er blant årsakene til at strømforbruket øker, ifølge vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Les artikkel her.

På grunn av økende kraftpriser, revurderer bedrifter måten de forsyner datasentre med elektrisitet. I Norge, som i flere andre land, er tendensen å velge grønne energikilder for å redusere energiutgiftene og avlaste strømnettet. Selskap som Apple bruker solenergi, og store, norske aktører, som for eksempel DNB, bruker de grønne datasentrene til Green Mountain AS som for øvrig bruker teknologi fra Schneider Electric og energi levert av norske kraftverk.
Heldigvis finnes det i dag teknologi som kan redusere energiforbruket i datasentre med opptil 30-50 %.

Sp.: Hvordan kan bedrifter dra nytte av fornybar energi?
Sv.: Fornybare energikilder kan senke energikostnadene, men priser varierer ofte. Tørkeperioder og reduserte vannmagasiner kan få prisene på vannkraft til å stige den ene uken, mens i neste kan ekstremvær forårsake flom og få prisene til å falle drastisk på kort tid.

Slike variasjoner gjør det vanskelig å forutsi priser. En smartere tilnærming til energihåndtering består i å velge den mest effektive formen for energi til enhver tid, spesielt hvis bedriften er flink til å samarbeide med en tredjepartsleverandør av tjenester for økt bærekraft.

Sp.: Hvordan kan man ellers oppnå energibesparelser?
Sv.: Energieffektivisering er det viktigste tiltaket. Og bedre datasenter-prosjektering kan bidra til å spare energi samt holde energiutgiftene under kontroll.
For eksempel kan systemer for innkapsling av varmluft-soner i datasenteret levere besparelser på 25 % og luft-til-luft kjølemaskiner kan bidra til å redusere energibehovet gjennom “frikjøling”.

Det er estimert at energietterspørselen kan senkes med opptil 30 % ved bruk av riktig teknologi.

Til slutt la oss se på nettfleksibilitet (demand response), som er i ferd med å endre energimarkedet. Bedrifter kan selv påvirke sitt strømforbruk og satse på et tett samarbeid med kraftleverandørene for å selge tilbake overskuddsstrøm i topperioder, og dermed skape nye inntektskilder.
Nettfleksibilitet krever innsats, men det er verdt det, ettersom det kan redusere karbonutslippet med 50 % på 20 år.

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.