Gamle lavspennings- og mellomspenningsutstyr kan føre til økt nedetid og sikkerhetsrisikoer. Med moderniseringsløsningene våre for EcoFit-koblingsutstyr kan du ettermontere, erstatte og gjenopprette eksisterende utstyr uten å forstyrre det elektriske distribusjonsnettverket. Se videoen for å finne ut mer om tjenestene våre for ytelsesforbedring.
Fordeler
Hold mennesker og ressurser trygge med minimal nedetid.
Reduser vedlikeholds- og servicekostnader gjennom utstyrets levetid
Dra nytte av de innebygde tilkoblingsfunksjonene.
Gjør utstyr som er foreldet tilgjengelig igjen ved å benytte sirkulære tjenester.
Kombiner med en vedlikeholdsplan.
Benytt en serviceplan og overvåk eiendelene dine 24/7 med ett enkelt abonnement.
EcoFit tilbyr strømfordelingsnettverk
Vi hjelper deg å modernisere nettverket for elektrisk distribusjon for å balansere mellom å kontrollere kostnadene for å opprettholde installasjonene og holde dem i gang med maksimal ytelse.
EcoFit Life Extension Essential for strøm
Oppgrader utstyret med smarte sensorer, slik at ikke-kommuniserende utstyr omdannes til tilkoblede ressurser.
EcoFit Life Extension Advanced for Power
Oppgrader kjernekomponentene i utstyret ditt med den nyeste miljøbevisste teknologien for å sikre at utstyret ditt fungerer som nytt og overholder de siste standardene.
EcoFit Life Extension Advanced for beskyttelsesreléer
Forbedre beskyttelsessystemet med den nyeste teknologien i integrerte reléer. Dette betyr at du får enklere installering, konfigurering og vedlikehold, slik at du kan spare tid og penger.
EcoFit Life Extension Advanced Substation Automation
Moderniser og forbedre ytelsen i automasjonskontroll- og overvåkningssystemet. Avanserte moderniseringstjenester hjelper deg å sikre lang levetid for ressursene dine.
EcoFit Recover
Resirkuler SF6-gass og råvarer fra eldre utstyr. Benytt EcoFit Recover for å oppfylle miljøkravene i samsvar med slutt på levetid.
Innsikt om modernisering av EcoFit og sirkularitet
Danone Evian
Danone Evian oppgraderte tapperiet ved å bruke Schneider Electrics moderniseringstjenester for å øke energieffektiviteten og å nå målene for bærekraft.
Les hele historienArcelorMittal
Schneider Electric hjelper ArcelorMittal med å modernisere den elektriske installasjonen på en bærekraftig måte, samtidig som sikkerhet, energieffektivitet og produktivitet forbedres.
Oppdag hvordan
Kombiner EcoFit-moderniseringen med de riktige vedlikeholdstjenestene
Optimaliser vedlikeholdstrategien og få innsikt i driften med vår neste generasjons serviceplan, inkludert ekspertstøtte og tilstandbasert vedlikehold.
Oppdag andre tjenester
1. Hvor viktig er det å modernisere koblingsutstyr i virksomheten?
Denne prosessen er kritisk for alle organisasjoner som er svært avhengige av elektrisk infrastruktur. Utdatert utstyr øker sjansen for lengre nedetid, høyere vedlikeholdskostnader, redusert effektivitet og samtidig uforutsette strømbrudd og utstyrsvikt. Alle disse problemene har stor innvirkning på virksomheten.
Med mer avansert, moderne utstyr kan bedrifter forbedre ytelsen og påliteligheten til det elektriske systemet sitt betydelig. I tillegg legger den til rette for en grønn overgang som er et nøkkelaspekt for mange organisasjoner.
2. Hva utgjør moderniseringstjenester for EcoFit-koblingsutstyr?
Vår støtte fokuserer på oppgradering av utstyr med smarte sensorer, oppgradering av kjernekomponenter, forbedring av beskyttelsessystemer, modernisering av automatiseringskontroll og overvåking, samt gjenvinning av råmaterialer for å oppfylle miljøkrav.
Disse tjenestene bidrar til å heve ikke-kommunikasjonsutstyr til et nett av tilkoblede ressurser og sikre førsteklasses pålitelighet for utstyr med ettermonterte komponenter. De muliggjør også enkel installasjon og konfigurasjon. I tillegg er det mulig å dra nytte av en høytytende levetid for alle ressursene dine.
3. Hva er de største fordelene med disse oppgraderingsløsningene?
En av hovedgrunnene til å implementere EcoFit-modernisering av koblingsutstyr er forlengelsen av utstyrets levetid. Det er også et mye mer kostnadseffektivt alternativ, siden vi ikke trenger å erstatte hele systemer, men bare bytte ut de nødvendige komponentene. Samtidig reduserer det avfall og har derfor en positiv miljøpåvirkning. På denne måten kan organisasjoner redusere sitt karbonavtrykk og bli mer bærekraftige.
Disse oppgraderingene er også gode på samme måte som tjenester for ytelsesforbedring, siden modernisering muliggjør optimalisering av systeminnstillingene. Oppgradering av utdaterte komponenter bidrar til å redusere nedetiden, ettersom maskiner blir mer pålitelige.