Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

    Teknisk fjernhjelp

    Utfordringer

    Når det uforutsette skjer.

    Umiddelbar tilgang til teknisk informasjon og støtte på ekspertnivå er avgjørende. Du kan spare bedriften for verdifull tid og penger ved å ha hjelpen tilgjengelig og klar.

    Drift

    Life is on | Schneider Electric
    • Løsninger

      Med vår telefonsupport får du hjelp fra våre kvalifiserte eksperter med omfattende kunnskap om våre automasjonsprodukter og -programmer. En spesialist hjelper deg med installering, konfigurering og diagnostisering, slik at du kan løse tekniske problemer raskere.
    • Fordeler

      Supportsentrene våre bruker de aller nyeste verktøyene til å yte best mulig støtte og diagnostikk. Svarene du trenger, får du gjennom direkte tilgang til våre kompetente produktspesialister når du har behov for dem, både i og utenom arbeidstiden.
    • Differensiering

      Vi deler av vår unike ekspertise gjennom den globale og lokale kapasiteten. Denne ekspertisen innebærer produsentopplæring og tilhørende sertifisering. Du kan også inkludere denne tjenesten i moderniserings- og vedlikeholdsavtaler.

    Fordeler

    • Forretningsfolk som jobber på en videokonferanse.
        Prioritert tilgang til teknisk støtte og feilsøking.
    • Standard alternativtekst
        Muligheten til å løse utstyrsproblemer per telefon.
    • Standard alternativtekst
        Ekspertise tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og med garantert responstid.
    • Standard alternativtekst
        Skalerbar tjeneste, slik at du kan velge støttenivået som passer til behovene deres.
    • Teknikere som løser problemer, olje og gass.
        En detaljert eskaleringsprosedyre sikrer rask respons.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.