Les mer om DCIM
Hvis du ikke kan svare ...
...disse spørsmålene om den hybride IT-infrastrukturen din, trenger du en modernisert løsning for administrasjon av datasenterinfrastruktur (DCIM):
- Hvor mange serverrom, koblingsskap og perifere nettsteder har du? Med andre ord, nøyaktig hvor mye "distribuert IT" eier du?
- Hvem har sist brukt din IT-rack, og hva er det fysiske miljøet som passer for utstyr som nå anses som driftskritisk?
- Hvor mye energi bruker IT-utstyret ditt?
- Er du forberedt på det økende energiforbruket i utkanten av nettverket?

DCIM står for administrasjon av datasenter-infrastruktur (Data Centre Infrastructure Management). DCIM-programvare brukes til å overvåke, måle og administrere datasentre, som dekker både IT-utstyr og infrastruktur som strømforsynings- og kjølesystemer. Det er ment å hjelpe ledere å oppnå maksimal energieffektivitet og bidra til å forhindre utstyrproblemer som fører til nedetid.
I sin siste rapport i DCIM Magic Quadrant definerer bransjeeksperter hos Gartner DCIM som «verktøy (som) overvåker, måler, administrerer og/eller kontrollerer datasenterbruk og energiforbruk for alt IT-relatert utstyr (som servere, lagring og nettverksbrytere) og komponenter i anleggsinfrastruktur (som strømfordelingsenheter (PDU-er) og klimaanlegg for datarom (CRAC-er)).» Rapporten fortsetter med å gjøre det klart at DCIM primært dekker «utstyret som leverer strøm, kjøling og fysisk sikkerhet som er nødvendig for å holde IT-systemene i gang.»
DCIM er mer enn grunnleggende enhetsovervåking som gir datasenteroperatører mulighet for å forstå hva som skjer i IT-miljøene deres, inkludert status for strøm og kjøleenheter. Tanken er å hjelpe ledere med å forebygge problemer og støtte med planlegging av tiltak for å tilfredsstille fremtidige krav og optimalisering av utstyrplassering.
Som beskrevet i et blogginnlegg av kollegaen vår, Kevin Brown, hadde kunder utfordringer med tradisjonelle DCIM-verktøy, inkludert lang installasjontid og høy grad av kompleksitet når det gjelder bruk og vedlikehold, inkludert programvareoppdateringer.
Programvare for datasenter-administrasjon er vanligvis to hovedkategorier: overvåking/automasjon og planlegging/implementering. Den første kategorien omhandler overvåking og automasjon av IT-rommet og strømforsyningen, miljøkontroll og sikkerhet. Den bidrar til å sikre at datasenteret fungerer riktig, og at det gir brukerkonfigurerbare terskler for alarmer på fysiske enheter, inkludert varme, ventilasjon og klimaanlegg. Den rapporterer også om sanntids, gjennomsnittlig og maksimal strømforbruk og måler strømforbrukseffektivitet (PUE – power usage efficiency). Programvare for planlegging og implementering fokuserer på å hjelpe IT-ansvarlige med å legge til rette for datasenterendringer, distribuere nytt utstyr for maksimal effektivitet og spore ressurser. Det støtter «hva-hvis» scenarier for å hjelpe med planleggingen og å redusere den totale eierskap-kostnaden.
DCIM hjelper kunder med 4 viktige smertepunkter:
- Forhindre nedetid.
- Mangel på fjernovervåking og -administrasjon.
- Administrasjon av utstyr fra flere leverandører.
- Håndtering av et stort antall steder med begrenset eller ingen IT-avdeling.
Det finnes ikke bare én løsning for å beskytte IT-infrastrukturen mot sikkerhetsrisikoer. Tilnærmingen din bør være flerlags.
Fysisk sikkerhet er den første forsvarslinjen. Ressursene dine kan være eksterne, så for å unngå datatap og hindre nedetid, trenger du en måte å holde øye med dem til enhver tid. Ved å utstyre dem med integrerte videoovervåkingssystemer av høy kvalitet får du ekstern sanntidsovervåking, slik at du kan se etter uvanlig aktivitet og sertifisert rack-tilgangskontroll bidrar til å redusere uautorisert tilgang. Og vi kan ikke ignorere trusselen fra miljøfaktorer som temperatur, fuktighet, røyk og vann, som utgjør en betydelig trussel mot selskapets IT-infrastruktur.
Så har vi det logiske laget. DCIM-løsninger, for eksempel sikker, skybasert, helhetlig overvåkingsprogramvare, sentraliserer administreringen av enheter distribuert over ulike steder. Dette muliggjør kontinuerlig stedbasert overvåking for å forhindre feil og raskt løse problemer.
Vurder både cybersikkerhet og fysisk sikkerhet som like viktige deler av ligningen for å unngå nedetid og forstyrrelser.

EcoStruxure IT, vår omfattende DCIM-løsning, håndterer utfordringene ved DCIM 3.0 ved å modernisere programvareporteføljen for overvåking og administrasjon av omfattende, hybrid IT-infrastruktur, som har blitt stadig mer kompleks de siste årene.
Utfordringene med DCIM 3.0-trender er å skape det hybride miljøet.
- Motstandsdyktig
Hybride IT-miljøer gjør det mer utfordrende å opprettholde motstandsdyktighet.
- Sikker
Stordrift og sikkerhet er de viktigste problemstillingene for distribuerte IT-miljøer.
- Bærekraftig
Datasenter-operatører er i økende grad under press for å levere mer bærekraftig drift.
Kunder som løser utfordringene til DCIM 3.0 med EcoStruxure IT
DCIM-programvare gir IT- og datasenterprofesjonelle muligheten til å overvåke, administrere og optimalisere den kritiske IT-infrastrukturen både lokalt, i skyen og ved kanten (edge), for å sikre systemets robusthet, sikkerhet og bærekraft.Fleksibilitet
Puget Sound Energy insisterer på å holde kundene engasjerte. Hvordan legger EcoStruxure IT til rette for datasenterfleksibilitet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken?
Sikkerhet
Ledende kantcomputing datasentre bruker EcoStruxure IT for å bringe sikker datakobling og pålitelighet til regionale områder i Australia.
Bærekraft
Tanishq Jewelry-kjeden reduserte energiforbruket med 20 % og vedlikeholdskostnadene med 15 % ved å implementere EcoStruxure-løsninger i butikkene sine.
DCIM-overvåkingskalkulator
Verktøy og ressurser
Anslå den potensielle verdien av DCIM-overvåkning og -varsling for distribuert IT. Kalkulatoren gir et brukervennlig rammeverk for å forstå den potensielle verdien av programvaren ved å beregne ROI (eller inntjeningsperioden) basert på dine inndata.
Tre trinn for å beregne bedriftens totale IT-energiforbruk ved hjelp av DCIM
Denne rapporten handler om de første trinnene for informasjonssjefer som starter bærekraftreisen.
Tilleggsressurser
EcoStruxure IT Forum
Et forum for støtte for installering og konfigurering av EcoStruxure IT DCIM-løsninger.
Gå til forum
SDC-prisvinner
"Vendor Channel Programme of the Year" og "Business Continuity/ Disaster Recovery Project of the Year".
Les mer
De 5 viktigste fallgruvene for bærekraft
En veileder for å starte og fortsette på en bærekraftreise.
Artikkel fra ForbesAutomatisert bærekraft-rapportering
Vi legger til automatisert bærekraft-rapportering i EcoStruxure IT DCIM-programvaren.
Nyheter fra DCD
1. Hva er DCIM-programvare?
Programvare for styring av datasenter-infrastruktur (DCIM) er en innovativ løsning som muliggjør overvåking og styring av datasenter-infrastruktur. Det gir bedre oversikt og kontroll over IT-infrastrukturen. Ved å introdusere DCIM kan du forbedre kapasitetplanlegging, opprettholde oppetid og samtidig administrere alarmer lokalt, i skyen og på kanten.
2. Hvordan kan bedre programvare for datasenter-administrasjon forbedre virksomheten?
DCIM 3-programvare gir innsikt i sanntid. En slik forbedring av administrasjon av datasenter-infrastruktur gjør det enklere å overvåke alle systemer, servere, lagring, nettverk og kjøling. Ved å bruke fleksibel, sikker og leverandørnøytral DCIM-programvare er det mulig å ta veloverveide beslutninger vedrørende kapasitetplanlegging samt ressurstildeling. Dette resulterer i en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
Forhåndsbestemt vedlikehold, sammen med konstant overvåkning av alle kritiske systemer, gjør at virksomheten din kan unngå kostbar nedetid. Varsler når det oppstår problemer, gir deg muligheten til å løse problemet før det oppstår en større feil.
3. Hva er fordelene med programvare for datasenter-administrasjon?
Datasenter-administrasjon ved hjelp av EcoStruxure IT-apper reduserer kostnadene betydelig, sikrer bedre oppetid og forbedrer generelt drift og effektivitet. Med sanntidsinnsikt i dette miljøet kan du planlegge de neste trinnene, optimalisere arbeidet og oppnå betydelige forbedringer i alle viktige aspekter av driften av datasenteret ditt.