Akvakultur

    Forbedre sikkerheten, oppnå effektivitet og digitalisering av ditt oppdrettsanlegg. Vi hjelper deg å kontrollere miljøet, og oppnå sikker og effektiv produksjon.

    Våre løsninger
Default Alternative Text

Utfordringer

For å sikre en lønnsom virksomhet må du ta høyde for følgende uforutsette hendelser: rømning, sykdom og økte produksjonskostnader. Dette er noen av utfordringene du må løse for å skape en bærekraftig vekst. Med riktig utstyr og systemverktøy har du mulighet for å optimalisere driftskostnadene dine. En effektiv drift- og produksjonsprosess er nøkkelen til god inntjening.

Tre grunner til å velge Schneider Electric

  • Life Is On | Schneider Electric Optimaliser energiforbruket, opptil 30% energisparing
  • Ikon for intelligent kraft- og motorstyring Effektiviser driften, opptil 25% effektivisering
  • Life is on | Schneider Electric Reduser totale kostnader, opptil 20%
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.