1. Hva er DCIM-programvare?
Programvare for styring av datasenter-infrastruktur (DCIM) er en innovativ løsning som muliggjør overvåking og styring av datasenter-infrastruktur. Det gir bedre oversikt og kontroll over IT-infrastrukturen. Ved å introdusere DCIM kan du forbedre kapasitetplanlegging, opprettholde oppetid og samtidig administrere alarmer lokalt, i skyen og på kanten.
2. Hvordan kan bedre programvare for datasenter-administrasjon forbedre virksomheten?
DCIM 3-programvare gir innsikt i sanntid. En slik forbedring av administrasjon av datasenter-infrastruktur gjør det enklere å overvåke alle systemer, servere, lagring, nettverk og kjøling. Ved å bruke fleksibel, sikker og leverandørnøytral DCIM-programvare er det mulig å ta veloverveide beslutninger vedrørende kapasitetplanlegging samt ressurstildeling. Dette resulterer i en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
Forhåndsbestemt vedlikehold, sammen med konstant overvåkning av alle kritiske systemer, gjør at virksomheten din kan unngå kostbar nedetid. Varsler når det oppstår problemer, gir deg muligheten til å løse problemet før det oppstår en større feil.
3. Hva er fordelene med programvare for datasenter-administrasjon?
Datasenter-administrasjon ved hjelp av EcoStruxure IT-apper reduserer kostnadene betydelig, sikrer bedre oppetid og forbedrer generelt drift og effektivitet. Med sanntidsinnsikt i dette miljøet kan du planlegge de neste trinnene, optimalisere arbeidet og oppnå betydelige forbedringer i alle viktige aspekter av driften av datasenteret ditt.