Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Seaside industrial site, mining industry.
    Teknologi og beste praksis hjelper sementindustrien med å overgå miljøresultatene

    Bærekraftighet

    Visning av en skog, bærekraftighetsrapportering, miljø

    Produksjonseffektivitet og bærekraft

    Beskytt miljøet, reduser CO2-utslipp og oppfyll forskrifter og krav for industriutslipp.
    Ser opp på skyskrapere under bygging

    Løsningene våre for bærekraft

    Fordeler

    • Life Is On | Schneider Electric Lederen innen energieffektivitet Fra strategi til distribusjon til ytelse leverer vi effektivitet gjennom hele livssyklusen for energistyring.
    • Prosumer-ikon Integrert prosess- og energieffektivitet Som eksperter innen prosesskontroll og energieffektivitet forstår Schneider Electric verdien av å styre energi som en produksjonsvariabel.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric Energi kan utgjøre opptil 70 % av de totale produksjonskostnadene på en typisk sementfabrikk
    • Blått jordikon med USA Sementindustrien forbruker 1–2 % av all energien i verden
    • Life is on | Schneider Electric Sementproduksjon skaper 5 % av alle menneskeskapte CO2-utslipp
    • Life is on | Schneider Electric 80 % av strømforbruket i sementindustrien skyldes maskiner og utstyr
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.