Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • at building construction, industrial production, urbanization
    Optimaliser ende-til-ende-verdikjeden og ytelsen til ditt utstyr ved å integrere systemer og prosesser

    Effektiv verdikjede

    Betongblandebil

    Fullstendig innsikt i kjeden

    Sementprodusenter mangler innsikt i verdikjeden. Dette hindrer dem i å treffe effektive avgjørelser på grunn av dårlige eller manglende data, isolert informasjon og minimal integrering mellom systemer.
    Ser opp på bygningsarbeid

    Vår løsning for en effektiv verdikjede

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life is on | Schneider Electric Markedslederen innen energistyring for sementindustrien Som eksperter innen energistyring i sementindustrien forstår vi hvor avgjørende effektiv bruk av energi er i produksjonsprosessen.
    • Standard alternativ tekst Avanserte løsninger for å effektivisere fabrikker og logistikk Beslutningsstøtte-løsninger for bedrifter, driftsprognoser og planlegging.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric Det anslås at det vil være mer enn 30 milliarder tilkoblede duppeditter innen 2020.
    • Blå linjal-ikon Fordi produktet tar så mye plass og fraktkostnadene er så høye, er det vanligvis ikke økonomisk forsvarlig å transportere sement over 250 km.
    • Ikon med blå graf som peker oppover I India har transportkostnadene for sement gått opp med 40 % bare på de siste 2,5 årene.
    • Blått lynikon Sementforbruket er sesongavhengig og påvirkes av eksterne faktorer som været. Det gjør logistikkhåndteringen ekstra komplisert.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.