Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Mining and mineral conveyor belt outside with two workers near it, system integration, mining industry, mineral processing

    Effektivitet i verdikjeden

    Optimalisering av hele verdikjeden og ressursytelsen ved integrering av systemer og prosesser.

    Aluminiumsruller i en lagerbygning, industriproduksjon, mineralbehandling

    Full synlighet i verdikjeden

    Metallindustrien mangler synlighet gjennom hele verdikjeden når det gjelder effektiv beslutningstaking på grunn av utilstrekkelige eller manglende data, innsamlet informasjon og minimal integrering mellom systemene.
    Mann som inspiserer metallspoler, mineralbehandling

    Løsningen vår for effektivitet i verdikjeden

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

    • Life is on | Schneider Electric Den markedsledende leverandøren av driftshåndtering i sanntid Løsningene våre hjelper metallprodusenter med å synkronisere driftsmålene med forretningsmålene sine, slik at de kan oppnå hastighet, fleksibilitet og vedvarende lønnsomhet.
    • Håndtrykksikon Ledende og pålitelige IT-løsninger Du kan stole på den ledende leverandøren av strømstyringsløsninger til alt fra styringsapplikasjoner til datasentre.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric Det anslås at det vil finnes 30 milliarder tilkoblede «ting» innen 2020.
    • Life is on | Schneider Electric Materialer kan forflyttes gjennom forsyningskjeden med tusenvis av forskjellige kombinasjoner og permutasjoner.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.