Løsninger for gruveindustrien

    Løsninger fra ressurs til marked

  • Modulært, prefabrikkert elektrisk hus

    E-hus: den fleksible, pålitelige og kostnadseffektive løsningen for strømfordeling

  • Gruveventilasjonsløsning under bakken med Altivar Process VSD

    Se testen av en Altivar Process regulerbar overføring for eksponering for ekstreme vibrasjoner og støtt etter kontrollerte eksplosjoner i en vifte-/ventilasjonsløsning 1400m under bakken hos First Quantum Minerals i Finland.

  • RecyCoal

    Som en leder innen opprenskning av stengte kullgruver hadde RecyCoal behov for å integrere prosessautomatisering for å sikre at de fikk mest mulig ut av driften, så de henvendte seg til Schneider Electric for å overvåke, opprettholde og automatisere driften.

  • Integrert planlegging og optimalisering

    Se hvordan du kan optimalisere hele gruveforsyningskjeden fra ressurs til marked med den integrerte planleggings- og optimaliseringsløsningen fra Schneider Electric.

    Skovlmudderverk i skumringen i en åpen grøft, Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, Europa, urbanisering, byggadministrasjonssystem, gruvedrift

    Utfordringer

    Du har behov for å maksimere produksjon, omsetning og overskudd samtidig som du optimaliserer driftsutgifter og kapitalutgifter. Du må også legge til rette for bærekraftig utvikling, forbedre arbeidersikkerheten og tiltrekke/utvikle nye talenter.
    Sirloin joint 3, bærekraftighetsrapportering, byggadministrasjonssystem

    Gruvedriftløsninger

    Hjelper gruveindustrien å vokse på en bærekraftig måte

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life is on | Schneider Electric

      Oppnå og viderefør sosial aksept for driften ved hjelp av energi- og bærekraftløsningene og -tjenestene våre.

    • Håndtrykksikon

      Øk driftseffektiviteten og maksimer verdiskapningen med produksjons- og driftsoptimaliseringsløsningene våre.

    Fakta

    • Blått penge-ikon Investeringer i gruvevannbehandling vil nå 3,6 milliarder dollar innen 2016.
    • Blått ikon for testet og validert 30% av det totale energiforbruket i et jerndagbrudd går til transport.
    • Blått pil opp-ikon Kapitalutgiftene for nye kobbergruver har økt med 15 % i snitt per år i løpet av de siste 20 årene.
    • Life Is On | Schneider Electric Den globale mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil være rundt 85 millioner dollar i 2020.
    • Life is on | Schneider Electric 41% av elektrisiteten i verden produseres av kull.
    • Ikon med blå graf som peker oppover Gruveindustrien investerer mindre enn 2 % av salget i forskning og utvikling.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.