Få mest ut av personell, ressurser og produksjon.

    Effektiv drift

    Få mest ut av personell, ressurser og produksjon.

    En diger kran som leter gjennom jord, gruveindustri

    Effektivitet – en konstant utfordring

    Konstant press mot å levere resultater i gruveindustrien forsterkes av stadig økende kostnader, aldrende og lavtytende ressurser og mangel på fagarbeidere.
    gruveanlegg, gruveindustri

    Løsninger for effektiv drift

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

    • Life Is On | Schneider Electric Ressursytelse i toppklassen Vi optimaliserer OEE-en til ressursene deres og forlenger levetiden, fra vedlikehold til utstyrsytelse.
    • Integreringsikon Integrert prosess- og kraftdistribusjon Full innsyn i produksjonen takket være sømløs integrering mellom styringssystemer og elektriske systemer.

    Fakta

    • Life is on | Schneider Electric En SAG-mølle har en typisk effektivitet på kun 5 % eller mindre.
    • Blått EcoXpert-ikon Mer enn 75 % av mineralbehandlingsanlegg bruker fremdeles svært grunnleggende kontrollstrategier.
    • Life Is On | Schneider Electric Mer enn 70 % av energien som kreves i anrikningen og behandlingen av edelmetaller, forbrukes ved knusing og maling.
    • Life is on | Schneider Electric Gjennomsnittlig økonomisk tap ved en stor hendelse som skyldes operatørfeil, kan overgå 80 millioner dollar i tapt produksjon.
    • Blått utdanningsikon Bransjeeksperter anslår at det tar 10 000 timer å utvikle kompetansen til en ansatt.
    • Blått tidsikon Operatører kan lære mer på noen minutter med praktisk opplæring enn å flere timer i klasserommet.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.