Optimaliser ende-til-ende verdikjede og utstyrsytelse ved å integrere gruvesystemer og -prosesser

    Effektivitet i verdikjeden

  • Løsning for integrert planlegging og optimalisering for gruvedrift

    Se hvordan du kan optimalisere hele gruveforsyningskjeden fra ressurs til marked med den integrerte planleggings- og optimaliseringsløsningen fra Schneider Electric.

Utsikt over en gruvedal, gruveindustri

Innsikt fra ressurs til marked

Gruveoperasjoner mangler innsikt for å treffe effektive avgjørelser i hele verdikjeden på grunn av dårlige eller manglende data, isolert informasjon og minimal integrering mellom systemer.
gruvebearbeidingsmaskin, gruveindustri, mineralbearbeiding

Løsningen vår for forsyningskjedeeffektivitet

Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

  • Life is on | Schneider Electric

    Den markedsledende leverandøren av driftshåndtering i sanntid

    Løsningene våre hjelper metallprodusenter med å synkronisere driftsmålene med forretningsmålene sine, slik at de kan oppnå hastighet, fleksibilitet og vedvarende lønnsomhet.

  • Håndtrykksikon

    Ledende og pålitelige IT-løsninger

    Du kan stole på den ledende leverandøren av strømstyringsløsninger til alt fra styringsapplikasjoner til datasentre.

Fakta

  • Life Is On | Schneider Electric Det anslås at det vil finnes 30 milliarder tilkoblede «ting» innen 2020.
  • Life is on | Schneider Electric Materialer kan forflyttes gjennom forsyningskjeden med tusenvis av forskjellige kombinasjoner og permutasjoner.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.