MachineStruxure™ The NEXT generation

    Intuitive løsning for maskinautomasjon med alle egenskaper og funksjoner du trenger for å bygge maskiner som maksimerer din bunnlinje. Fra design og utvikling, til idriftsettelse og vedlikehold, er MachineStruxure™ en komplett løsning for maskinbyggere som gir merverdi igjennom hele maskinens livssyklus.

    Se video
  • Les

  • Se

    • MachineStruxure™ The NEXT generation

      Fra design og utvikling, til idriftsettelse og vedlikehold, er MachineStruxure™ en komplett løsning for maskinbyggere.
    • SoMachine programvare

      Intuitiv, fleksibel og kraftig programmering gjør du med SoMachine.
    • Emballering

      Skalerbare kontrollere med opptil 99 synkroniserte servoakser. Bruksklare arkitekturer og biblioteker.
    • Heis og kran

      Avanserte blokker for sensorfri "anti-sway" og overbelastningskontroll. Maskinvare- og programvarebaserte sikkerhetsfunksjoner.
    • Materialbearbeidelse

      NC-applikasjoner med opptil tre interpolerte akser. Enkel integrasjon i eksisterende systemarkitekturer og maskindesign.
    • Materialhåndtering

      Maskinvare, programvare og kinematikk for komplette transport- og håndteringsløsninger.
    • Pumping

      Bruksklare makrofunksjonsblokker, med integrerte funksjoner for kavitasjonsbeskyttelse, "stage/de-stage", PID og fjernovervåking.

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.