Overføring, modernisering og opprustning

A worker showing a coworker how to use a multimeter, asset management, energy efficiency

Få mest mulig ut av kapitalinvesteringer

På mange sementfabrikker er infrastrukturen aldrende og yter ikke til samme nivå som nyere teknologi. Likevel er det ikke alltid mulig å rettferdiggjøre en fullstendig utskiftning på grunn av kostnader og potensiell nedetid på anlegget.

Selskaper trenger løsninger som forlenger levetiden til det eksisterende utstyret, forbedrer ytelsen og tilpasser det til aktuell teknologinivå.

Prosjekt- og tjenestelivssyklus

Life is on | Schneider Electric
  • Løsninger

    • Prosesskontrolloverføring og -modernisering for eldre eller nesten foreldede kontrollsystemer gir deg mulighet til å oppdatere systemene uten å bytte dem ut fullstendig
    • Retrofit av elektriske anlegg innebærer oppgradering av dine eksisterende kontrollsentre for koplingsutstyr og motor til aktuell teknologi
  • Løsningsforslag

    Vi hjelper deg med å effektivisere anlegg og sørge for at de er pålitelige og sikre. Det gjør vi ved å kombinere enestående design-, ingeniør- og installasjonsekspertise i komplette løsninger. De blir utviklet for å redusere nedetid til et minimum, øke driftssikkerheten og forlenge levetiden til utstyret ditt
  • Differensiering

    • Lederskap innen strømfordeling og kontrollsystemer
    • Overføringsbaner som bevarer så mye av de tidligere investeringene dine som mulig

Fordeler

  • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
    Reduser vedlikeholdskostnadene
  • En ingeniør som står foran solcellepaneler med et digitalt nettbrett, energihåndtering.
    Forbedre driftssikkerheten til de elektriske systemene og kontrollsystemene
  • Arkitekt som tegner opp skisser, bærekraftighetsrapportering
    Forbedre anleggsproduktiviteten
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.