Mobil arbeidskraft

    Engineer in factory with clipboard

    Utfordringer

    Automatiser vedlikeholds-, sikkerhets- og miljøoppgaver

    Utstyrssvikt, ulykker og miljøproblemer kan skyldes manglende oversikt over utstyr uten instrumenter eller problemer som ikke er oppdaget under visuelle kontroller.

    • Løsning

      Mobile Workforce og Decision Support System er en konfigurerbar programvare- og robust, mobil maskinvareløsning. Den administrerer arbeidsflyt, datainnsamling og generelle driftsoppgaver. Blant annet tillater den håndtering av vedlikehold, produksjonssporing og samsvar med regelverket.
    • Egenskap

      Automatiser inspeksjonsrunder og følg kravene nøyaktig i samsvar med selskapets standarder og i tråd med forskriftskravene for sikkerhet-, vedlikehold og miljø.
    • Fordeler

      • Korrekt og automatisk integrering med overordnet programvare (inkludert ERP)
      • Tidsstempling 
      • Integrering av spesialprosedyrer med måleenheter (IR-termometer) 
      • Integrering med strekkode og RFID
      • Avanserte funksjonaliteter

    Fordeler

    • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
      Ansvarliggjør og styrker medarbeiderne
    • Industrianlegg ved sjøen, gruveindustri.
      Drar nytte av standardisering og forbedrer sporbarheten
    • Sementanlegg i skumringen, sementproduksjon.
      Reduserer menneskelige feil
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.