Titanium – smart løsning for måleinfrastruktur

    light shining through a bundle of fiberoptic cables

    Utfordringer

    Strømleverandører står overfor en stadig mer kompleks drift, og et press mot å bruke eksisterende kilder til nettinformasjon. De må skaffe seg mest mulig kunnskap om alle nettverksnivåer. Med infrastrukturer for avansert måling (AMI-er) kan de skaffe og analysere måledata fra endepunktene i nettverket. Slik kan se-verkene kjøre innovative programmer for håndtering av etterspørsel og engasjere kundene til å bruke elektrisiteten på en mer effektiv måte.

    En komplett, integrert løsning

    Titanium, en komplett integrert bedriftsløsning
    • Løsninger

      Titanium er et komplett sett med måleløsninger som er spesielt utviklet for å oppfylle alle målebehovene et e-verk/nettselskap trenger.

      • Installasjon:  Planlegg og følg opp slik at du kan begrense behovet for å ha utstyr til behandling, optimalisere arbeidsstyrken og garantere vellykket utplassering.
      • Vedlikehold:  Smarte analyseverktøy og billetteringsmuligheter som settes sammen med systemer for håndtering av arbeidsordrer.
      • Drift:  Avanserte ad-hoc-verktøy som brukes til å samle pålitelig og regelmessig smart målerinformasjon og til å operere eksternt slik at «Meter-to-cash»-prosessen optimaliseres.\\
    • Nøkkelfakta

      De mest avanserte tjenestene: Analyse av eksisterende måleprosesser for å ta i bruk nye teknologier, følge opp utplassering og daglig drift av infrastrukturer og vedlikehold for å garantere kritiske målinger.

      Det mest avanserte verktøyet: Støtt leveransen av smarte målertjenester, få mest mulig ut av nåværende informasjonsteknologi for å levere et sett med avanserte verktøy som garanterer pålitelig utplassering og drift av AMI som omfatter driftsteknologi for smart målerstyring i én enkel løsning.
    • Hovedfordeler

      Banebrytende teknologi: Vi bruker den mest avanserte IT-teknologien til å levere en fullstendig skybasert virtuell arkitektur som enkelt utvides fra hundretusenvis til mer enn 13 millioner enheter.

      Cybersikkerhet: Informasjonssikkerhet er enveldig viktig og innebærer kryptering av enhver enkelt bit med informasjon, inkludert målinger, passord eller sertifikater.

      Pålitelig drift: Ytelse i henhold til de aller høyeste og mest krevende tjenestenivåavtaler for leveranse av målerinformasjon. Den perfekte sammensetning av den mest avanserte og pålitelig driftsteknologi og informasjonsteknologi.

    Fordeler

    • teknikeren ser på et smart måleoppsett

      Effektiv installasjon. Planlegg og følg opp AMI-installasjonen slik at du kan følge tidsplanen og minimalisere behovet for å ha utstyr til behandling.

    • en dataskjerm viser programvare for smart måling

      Effektiv drift. Hold infrastrukturen for smart måling i gang ved å oppdage lavtytende anlegg og reparere dem med den innebygde OTRS-en.

    • En elektrisk forsyningsmåler for smart måling

      Målebasert plattform. Støtter forskjellige måleteknologier under samme driftsmiljø.

    • tekniker med en bærbar datamaskin ved en kraftstasjon for elektrisk forsyning

      Effektive tjenester. leverer måletjenestene i henhold til forretningslogikken og behovene deres til høyest mulig ytelse

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.