PACiS automatiseringssystemer for nettstasjoner

    • 4S PACiS-automatisering i fordelingsnett

      En større elektrisitetsleverandør fra Nord-Afrika bruker 4S PACiS-utstyret med suksess. 4S PACiS-automatiseringsutstyret er distribuert med to prosjekter:

      • 11 stasjoner / 30 kV / 14 Sepam S80 i Modbus
      • 13 stasjoner / 30 kV / 24 Sepam S80 i Modbus

      HMI-utstyret er tilpasset med PSE. Arkitekturen er fullført med IRIG-B/GPS (tidsimpulssynkronisering distribuert av C264 til IED-ene).

      Data Centers

      Chat tilgjengelig

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.