Overholdelse av regelverk for matsikkerhet for meieriindustrien

    Fast motion image of factory workers grabbing bottles from the conveyor belt and putting them into boxes.

    Utfordringer

    Beskytt merkevaren og aksjonærverdien

    Flere og flere ulykker relatert til matsikkerhet skjer over hele verden. Myndighetene reagerer med strengere regelverk og en klar overføring av ansvaret til produsentene, slik at det kreves tiltak for å beskytte merkevareomdømmet.

    • Løsninger

      Vi hjelper med å overholde regelverk for matsikkerhet og bevare merkevaren og aksjonærverdien.
    • Løsningsforslag

      Bevar merkevaren og aksjonærverdien med bedre overholdelse av regelverk for matsikkerhet.
    • Differensiering

      Anleggssikkerhet + Bygningsadministrasjon + Sporbarhet og sporing + Serialisering = et unikt tilbud for overholdelse av regelverk for matsikkerhet.

    • Tilgangskontroll og videoovervåkning
    • Rådgivning innen cybersikkerhet
    • Byggautomasjon
    • Driftssporbarhet og materialsporing
    • Produktserialisering

    Fordeler

    • to arbeidere i en produksjonsbygning for meieriprodukter inspiserer produktet
      Implementer en fullstendig løsning for sikring av matsikkerheten ved anleggene.
    • Tapperianlegg for melk, mat og drikke, produksjonssystem, maskinstyring.
      Registrer viktige kontrollpunkter og produktparametre i historikken automatisk.
    • Arbeider som inspiserer geitemelk i meieri, mat og drikke, maskinstyring.
      Følg materialflyten og administrer produktsporing for å redusere effekten til tilbakekallingsprosedyrene.
    • Lastebiler for meieriprodukter parkert utenfor fabrikken, mat- og drikkeindustrien.
      Identifiser hvert produkt individuelt for å redusere påvirkningen til sikkerhetsspørsmål og bekjempe forfalskning.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.