Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

    Test av nødstrømforsyningssystem for sykehus

    Doctors in scrubs rushing with patient on stretcher through corridor of green hospital, patient safety, healthcare solutions.

    Utfordringer

    Kontinuerlig tilgang til energi er avgjørende for livet og sikkerheten til pasientene, så sykehusene må ha reservestrøm- eller nødstrømforsyningssystemer (Emergency Power Supply, EPS). Uten en pålitelig måte å teste disse systemene på, kan du ikke garantere at de vil fungere som de skal i en nødssituasjon. Dessverre er manuell testing tidkrevende og ineffektivt. Data som samles inn manuelt, er ikke lett tilgjengelige for rapportering og analyse.
    • Løsninger

      EPSS-testløsningen fra Schneider Electric er et automatisert system for testing av systemer for nødstrømforsyning (Emergency Power Supply, EPS).

      Ved å overvåke og kontrollere nøkkelelementene til EPS-systemet samler du inn data og får kontroll over ulike punkter i EPS-systemet (inkludert generatorer og tilknyttede automatiske overføringsbrytere). Det forenkler testprosessen samtidig som det sikrer et pålitelig reservestrømsystem for sykehuset og pasientene.

    • Fordeler

      EPSS-testløsningen forbedrer den generelle pasientsikkerheten ved å sikre pålitelig reservestrøm under strømbrudd. Den oppfyller forskriftene ved å levere periodiske, automatiserte rapporter som pålagt av myndighetene.

    • Differensiering

      Til forskjell fra manuell testing sikrer den automatiske testprosessen som brukes av EPSS at:

      • Tester kjøres på riktig måte (lengde på testen, utstyret som brukes osv.)
      • Nøyaktige data samles inn fra hvert påkrevd punkt i systemet
      • Hver påkrevd testparameter er inkludert
      • Data enkelt kan analyseres og sammenstilles for alle nødvendige rapporter
      • Tester er enklere for medarbeiderne å administrere og mindre forstyrrende for driften

    Fordeler

    • En tekniker sjekker elektrisk maskin og tar notater, strømproduksjon, elektrisk energi, dataadministrasjon.
      • 99,99 % pålitelighet
      • Reduserer test- og rapporteringstid med 30 %

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.