MIGRERING, MODERNISERING OG ETTERMONTERING

A worker showing a coworker how to use a multimeter, asset management, energy efficiency

Få mest utav kapitalinvesteringene

I mange gruver yter ikke infrastrukturen på nivå med nyere teknologi. På grunn av kostnader og potensiell nedetid kan man derimot ikke alltid rettferdiggjøre en full utskiftning.

Selskaper må finne løsninger som forlenger levetiden til de nåværende ressursene, forbedre ytelsen og sette dem på nivå med dagens teknologi.

Levetiden til produkter og tjenester

Life is on | Schneider Electric
  • Løsninger

    • Med prosesstyrt migrering og modernisering for eldre og nesten utgåtte kontrollsystemer, kan du oppdatere systemene uten å måtte skifte dem ut fullstendig.
    • Med ettermonteringstjenester for elektrisk distribusjon oppgraderes eksisterende koplingsutstyr eller motorstyringssentrene til dagens teknologi.
  • Fordeler

    Vi hjelper dere med å oppnå best mulig ytelse, pålitelighet og sikkerhet på anlegget ved å kombinere vår enestående ekspertise innen design, teknikk og installasjon til komplette løsninger som er utformet til å gi minst mulig nedetid, forbedret pålitelighet og forlenge levetiden til utstyret.
  • Differensiering

    • ledende innen elektrisk distribusjon og kontrollsystemer
    • migrering som bevarer så mye som mulig av den foregående investeringen

Fordeler

  • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
    reduserte vedlikeholdskostnader
  • En ingeniør som står foran solcellepaneler med et digitalt nettbrett, energihåndtering.
    forbedret pålitelighet for elektriske systemer og kontrollsystemer
  • Arkitekt som tegner opp skisser, bærekraftighetsrapportering
    bedre anleggsproduktivitet
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.