Værvarsling for luftfart

    Lyn, energieffektivitet, distribusjon av elektrisk strøm.
    Tordenvær kan forsinke ombord- og avstigning. Snø og is må fjernes for å forhindre farlige forhold på rullebanen. Farer for flysikkerheten, for eksempel turbulens, kan true passasjerenes sikkerhet og komfort. Nøyaktig værinformasjon er avgjørende for å kunne ivareta sikkerheten til passasjerene og besetningen fra flyet tar av og til det lander.
    Forsinkelser i vintertrafikken: avising av et fly under en snøstorm

    Våre luftfartsløsninger

    Bransjeledende værmeldinger, varsler og sensorer for luftfart.

    Hvorfor velge Schneider Electric?

    • Standard alternativ tekst Bedre beskyttelse av mennesker Schneider Electrics løsninger som hjelper deg å ta værrelaterte beslutninger, gjør at du kan planlegge i forveien og håndtere farlige værforhold, noe som gir bedre sikkerhet.
    • Life Is On | Schneider Electric Lavere driftskostnader Håndter værforholdene på en effektiv måte med våre nøyaktige, bransjeledende værmeldinger.

    Fakta

    • Blått Schneider One-ikon Kåret til bransjens beste værmeldingstjeneste ni år på rad.
    • Blått lynikon Vi kan tilby en patentert værmeldingstjeneste for turbulens, lyn og torden, som er værforhold som kan representere en fare for flyvningen.
    • Blått partnerikon Vi er eneleverandør av nettbasert konsultasjon med meteorologer som er tilgjengelige hele døgnet.
    • Life Is On | Schneider Electric I USA bruker halvparten av de travleste flyplassene våre værvarslingsløsninger.
    • Blått ikon av jordkloden Våre løsninger er tilgjengelige over hele verden – med værobservasjoner for mer enn 21 000 steder.

    Chat tilgjengelig