Værvarsling for energisektoren

    Operer mer effektivt med bransjens mest nøyaktige temperatur- og nedbørsvarsler.

    Stor lynstråle
    Været kan skade infrastruktur, avbryte tjenesten og få etterspørselen til å stige voldsomt. Det har også innvirkning på generering av solkraft. Du kan håndtere disse utfordringene bedre og redusere kostnadene med nøyaktige værvarsler.
    Life Is On | Schneider Electric

    Værvarsling for et smartere strømnett

    Schneider Electric kan tilby en komplett pakke med værvarslingsløsninger for strømleverandører og sektorer innen fornybar energi.

    Hvorfor velge Schneider Electric?

    • Life Is On | Schneider Electric Forbedre stabiliteten på strømnettet Forutsi strømgenerering og strømbehov med nøyaktighet ved hjelp av våre topprangerte temperaturvarsler og førsteklasses vind- og solvarsler.
    • Life Is On | Schneider Electric Bedre forutse alvorlige strømbrudd Reduser varigheten på strømbrudd, ta bedre beslutninger om gjensidig assistanse og få mer fornøyde kunder ved å vite når og hvor de ekstreme værforholdene vil inntreffe.

    Fakta

    • Blått Schneider One-ikon Kåret til bransjens beste værmeldingstjeneste ni år på rad.
    • Life Is On | Schneider Electric Vi betjener 70 % av de største statlige og uavhengige strømleverandørene i USA.
    • Blått lynikon Over 60 % av vindkraftverkene i USA støtter seg på vår sikkerhetsløsning for tordenvær.
    • Blått partnerikon Vi er eneleverandør av nettbasert konsultasjon med meteorologer som er tilgjengelige hele døgnet.
    • Life Is On | Schneider Electric Vår eksklusive stedspesifikke vær- og lynvarsling er patentert og kan tilpasses.
    • Life Is On | Schneider Electric Velg leveringsmåten som fungerer best for din virksomhet med våre trådløse Internett-portaler og unike nettbaserte tjenester.