En trådløst styrt kontaktorarkitektur som er enkel å konfigurere og svært kompakt, og som gir enkel og standard kranstyring.
Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer
Dedikerte arkitekturer kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Utvikle, installer og sett i drift raskere med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.
Løsning
Løft | Kablet kontaktor TeSys-arkitektur fokuserer på enkle og standardiserte kranmaskiner og er det første skrittet mot automatisering. Høy kompetanse er ikke nødvendig fordi enkle releer og kontaktorer gir mulighet for rask konfigurasjon.
Denne arkitekturen gir en svært kompakt og enkel installasjon og reduserer igangkjørings- og vedlikeholdstidene.
Fordeler
> Enkel, kompakt og trådløst styrt kontaktorarkitektur.
> Optimaliserte kostnader: et svært konkurransedyktig ytelses-/kostnadsforhold.
> Innebygd sikkerhet: i samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 1.
Bruksområder
Løftestyring
.
Utvalgte produkter
Betjeningsmateriell, trykknapper og signallamper
Harmony eXLhoist
Altivar Machine ATV320
Motorstartere, kontaktorer og beskyttelsesreleer
Strømforsyninger for industriel bruk til DIN-skinne