Risikoområdene for elektriske branner i næringsbygg
-
Brannrisikoegenskaper som kan finnes i lavspennings hoved- og sekundærkoblingstavler, omfatter: høy intensitet ved normal drift, høy kortslutningsstrøm, høy tetthet, bar samleskinne i rom som skaper en bekymring knyttet til T°-økning, problemer med strømtilkobling og mulighet for interne lysbuefeil.
Kontrollpanelet til en maskin med et stort antall tilkoblinger, brytere, eksterne strømforsyninger, transformatorer og ikke minst variable frekvensomformere må også utformes og produseres på en nøyaktig måte for å redusere risikoen for elektriske branner.
Schneider Electric sine løsninger inkluderer: -
En isolasjonsfeil mellom en linjeleder og jord – for eksempel støvete og fuktige miljøer – kan føre til en lysbuefeil med lav intensitet som linjelederen tåler, men som er fortsatt høy nok til å starte en brann. Noen tester har vist at en feilstrøm så lav som 300 mA kan medføre en reell brannfare.
En forurenset og fuktig isolasjonsflate kan føre til små elektriske utladninger og karbonavleiringer som øker ledeevnen. Dersom den aktuelle lekkasjen overstiger 300 mA, kan karbonavleiringer og isolasjon raskt antenne og føre til brannfare.
Slik sørger du for at strøm- og fordelingskretsene er beskyttet mot brann: Jordfeilenheter kan være effektive for å beskytte mot disse farene, ettersom de oppdager lekkasjestrøm som er under 300 mA.
Schneider Electric tilbyr en rekke løsninger, inkludert: -
Sluttdistribusjon og sluttkretser utgjør de samme risikoene som er beskrevet i strøm- og distribusjonskretser, men i tillegg er risikoen for skadede kabler høyere enn i strøm- og distribusjonskretser på grunn av antall koblinger, det lave tverrsnittsområdet og typen kabelinstallasjonsmetode (mindre mekanisk beskyttelse).
I henhold til den internasjonale IEC60364-standardserien og lokale relaterte standarder er bruk av jordfeilenheter med følsomhet under 300 mA for å beskytte mot lekkasjestrøm til jord anerkjent som en effektiv beskyttelse mot brannfare som følge av isolasjonssvikt.
Schneider Electric produserer tre kategorier RCD-er – jordfeil-add-on-RCD-er, RCCB-er og RCBO-er – som kan brukes i sekundære og endelige installasjoner av koblingstavler:
Utforsk løsninger for forebygging av brann, og bidra til økt sikkerhet
Utvalgte produkter og programvare
Utvalgte produkter og programvare
Utforsk den nyeste innsikten om tilkoblede strømsystemer
Enten du designer, bygger eller installerer produkter innen elektrisk distribusjon i kommersielle bygninger, kan Schneider Electric hjelpe deg med å gjøre jobben din raskere og bedre. Partnerskapsprogrammene våre tilbyr eksklusiv opplæring og eksklusive webinarer, verktøy, ressurser med mer.
Trenger du hjelp?
Kjenner du til den nyeste teknologien for forebygging av elektrisk brann?
Når du vurderer alle risikoene en bygning eller installasjon står overfor, bør elektrisk brann stå øverst på agendaen. Men til tross for hyppigheten og de mange mulige årsakene er det enkelt å forhindre dette hvis man følger den riktige fremgangsmåten. Ved å integrere tilkoblede løsninger i hele kretsen beskytter en konsulentingeniør mot de uønskede farene som ofte følger med feilinstallasjoner og gamle komponenter. På denne måten gir smart elektrisk brannsikring både pålitelig beskyttelse og trygghet.
Når du vurderer alle risikoene en bygning eller installasjon står overfor, bør elektrisk brann stå øverst på agendaen. Men til tross for hyppigheten og de mange mulige årsakene er det enkelt å forhindre dette hvis man følger den riktige fremgangsmåten. Ved å integrere tilkoblede løsninger i hele kretsen beskytter en konsulentingeniør mot de uønskede farene som ofte følger med feilinstallasjoner og gamle komponenter. På denne måten gir smart elektrisk brannsikring både pålitelig beskyttelse og trygghet.