Kraftdistribusjon og reservesystemer, fra mellomspennings koplingsutstyr til IT-utstyr.

    Effekt

  • Galaxy VM: En pålitelig samarbeidspartner som sørger for kontinuitet i virksomheten Oppdag fordelene med Galaxy VM: den nyeste og beste 3-fasede UPS-en fra Schneider Electric.
  • Schneider Electrics kraftløsninger til datasentre

    Data har blitt stadig mer virksomhetskritisk, og informasjon lagres oftere elektronisk enn noensinne. Du og kollegaene dine kan ta grep med Schneider Electrics kraftløsninger for datasentre.

  • IT i realiteten

    Kraftproblemer koster amerikanske bedrifter milliarder av dollar i året. Beskytt nettverket og alt det viktige IT-utstyret deres mot kraftforstyrrelser.

  • Kraftløsninger for datasentre – Quake Motion

    Selv verdens mest avanserte datasentre trenger en reserveplan i krisetid, og det er her Schneider Electrics kraftløsninger for datasentre kommer inn i bildet. Med kraftløsninger for datasentre kan du overvåke bedriftens krafttilstand og holde datasentret i gang.

    To menn som ser på en bærbar datamaskin i et nettverksdatasenter

    Utfordringer

    Global krafttetthet er i økning, og IT-belastningen blir stadig mer dynamisk. Du trenger å implementere en rask, enkel kraftdistribusjonsløsning som sørger for at du har tilgjengelig kraft og tilstrekkelig med stikkontakter til å opprettholde kontinuiteten i virksomheten.
    Life Is On | Schneider Electric

    Kraftløsninger

    Vi hjelper deg med å utvikle løsninger for å løse utfordringene med kritisk IT-kraft

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life is on | Schneider Electric

      Kraft til å stole på

      Vi er verdensledende innen strømvern og setter standarden for kvalitet og innovasjon med fullt integrerte løsninger, bedriftsomfattende nettverk, datasentre, forretningskritiske systemer og industri- og produksjonsprosesser.

    • Life Is On | Schneider Electric

      Løsninger til å stole på

      Den globale porteføljen vår med produkter og tjenester i verdensklasse settes sammen på en unik måte og tilbyr ende-til-ende-løsninger for kritisk kraft, slik at kundene får det aller høyeste nivå av tilgjengelighet, begrensede livsløpkostnader og forbedret energieffektivitet gjennom hele installasjonens levetid.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric Kraftdistribusjonsløsninger gir fjernovervåking av belastning i sanntid for tilkoblet utstyr og individuell utgangskraftstyring til gjenbruk av fjernkraft.
    • Life Is On | Schneider Electric Det omfattende mellomspenningsutstyret til distribusjonsnettverk på opptil 5 MVA dekker alle kundebehov med en tilstedeværelse over hele verden.
    • Life Is On | Schneider Electric UPS-ene våre er tilgjengelige med 1-faset, 3-faset og nettbasert dobbelomforming fra 125 VA til 1,6 MW.
    • Life Is On | Schneider Electric Produktfamilien for kraftdistribusjon innebærer et utvalg inngangs- og utgangskontakter som fordeler 120 V, 208 V eller 230 V til flere stikkontakter, slik at brukere kan tilpasse seg flere strømbehov.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.