Løsninger for prosessautomatisering

    PlantStruxure PES, neste generasjons styringssystem, for et digitalisert og energibevist anlegg

  • Anlegg for vannavsalting

    Oppdag hvordan PlantStruxure PES hjelper deg med å styre vannavsaltingsprosessen på en måte som er enklere, smartere og mer energieffektiv.

  • Meierianlegg

    Se hvordan PlantStruxure PES hjelper deg med å styre meieriprosessene på en enklere, smartere og mer energieffektiv måte.

  • Sementanlegg

    Se hvordan PlantStruxure PES hjelper deg med å styre sementprosessen på en måte som er enklere, smartere og mer energieffektiv.

  • Et innovativt styringssystem

    Jean-Pascal Tricoire er glad for å kunne introdusere PlantStruxure Process Expert System. Det hjelper anlegget ditt med å bli mer energi- og driftseffektivt.

    Standard alternativ tekst

    Utfordringer

    Det var en tid da enhver bedriftsleder hadde ett spørsmål øverst på agendaen: Hvordan kan vi produsere og selge mer? Tidene har imidlertid endret seg, og det samme har spørsmålet. I dag må du vite hvordan du skal levere mer samtidig som du forbruker mindre energi, færre råvarer og lavere CapEx og OpEx.

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life Is On | Schneider Electric

      Kan du ikke velge mellom PLC/SCADA eller DCS? Nå trenger du ikke å velge.

      Vår DCS for hybride industrier, inkludert mat- og drikkeindustrien, vann-, sement-, metallindustrien og gruvedrift, kombinerer energi- og prosessdata i én plattform, noe som gir et konsekvent kontroll- og driftsgrensesnitt i sanntid.

    • Life Is On | Schneider Electric

      Det innovative styringssystemet konstruert for dagens moderne produksjon

      Gjør anlegget digitalt for å levere nøkkeldata om systemet rett til ingeniørene. Reduser din "time to market" med økt standardisering. Det reduserer prosjekteringstid med opptil 25 %. Gjør driften smartere med kryssreferanse over hele systemet som bidrar til å forbedre produksjonsrelaterte beslutninger.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric PlantStruxure PES leverer et enkelt programvaremiljø for design, drift og vedlikehold av anlegget, noe som gjør automatiseringssystemet enklere å bruke.
    • Life Is On | Schneider Electric PlantStruxure PES støttes på alle trinn i anleggets livssyklus gjennom en rekke omfattende tjenester levert av våre servicesentre over hele verden.
    • Life Is On | Schneider Electric PlantStruxure PES automatiserer aktiv energistyring i prosessene ved å kombinere energi- og prosessdata i ett system.
    • Life Is On | Schneider Electric Sterk integrasjon mellom kjernekomponentene i PlantStruxure PES gjør at utviklere kan konfigurere raskt, mens sammenfallende prosjekteringsevner gjør at arbeidsmengden relatert til utvikling kan deles mellom teamene.
    • Life Is On | Schneider Electric PlantStruxure PES reduserer tid, kostnad og risiko forbundet med å utvikle prosjektet, med forhåndsdefinerte objektbiblioteker som kan utvides for spesifikke bruksområder og markeder.
    • Life Is On | Schneider Electric Med PlantStruxure PES får rett person rett informasjon til rett tid slik at de kan diagnostisere og løse problemer raskere.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.