Triconex Process-sikkerhetsløsninger

    I overkant av 13 000 installerte systemer er i bruk i dag. Mer enn 600 millioner timer drift uten svikt ved behov.

  • Triconex – Det beste sikkerhetssystemet

    I over 30 år har Triconex' sikkerhetsplattformer og kritiske kontrollplattformer hjulpet organisasjoner med å håndtere risiko og farer, unngå uforutsett nedetid og øke prosessenes oppetid.

    Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
Standard alternativ tekst

Utfordringer

Forlenge levetiden til eksisterende ressurser. Maksimere kapitalutnyttelsen. Sikre sikker drift. Beskytte mot cyberangrep. Sikre virksomhetens kontinuitet.
To menn som ser over noen data på datamaskinen, energihåndtering.

Triconex' løsninger og serice for prosessikkerhet

Nye teknologier for funksjonssikkerhet, programvareapplikasjoner og styring av prosess-sikkerhet bidrar til å sikre kundene.

Fakta

  • Life Is On | Schneider Electric Sikkerhet med lukket sløyfe finjusterer designforutsetningene.
  • Blått Schneider One-ikon Operer med den beste informasjonen.
  • Blått forbindelsesikon Proaktiv kontra reaktiv.
  • Ikon med blå graf som peker oppover Gjør sikkerhet lønnsomt for deg.
  • Blå mann-ikon Etabler en sikkerhetskultur.
  • Blått ikon av jordkloden Sikrere drift = sikrere verden.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.