Velg den mest effektive sikkerhetskjedeløsningen for maskinen din

    Nødstopp-sikkerhetsfunksjon

    Life Is On | Schneider Electric

    Utfordringer

    Nødstoppfunksjonen brukes til å sette maskinen i en sikker driftstilstand på kortest mulig tid uten skade for mennesker, maskinen eller miljøet. Det finnes tre metoder for å stoppe: stoppkategori 0, stoppkategori 1 og stoppkategori 2. De bestemmes av risikovurderingen og funksjonskravene til maskinen. EN ISO 13850 (tidligere EN 418) spesifiserer funksjonskravene og konstruksjonsprinsippene for nødstoppenheter.
    Life Is On | Schneider Electric

    Nødstopp-sikkerhetsfunksjon

    Velg den mest effektive sikkerhetskjedeløsningen for maskinen din.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.