Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Construction crane over building site at sunrise, smart buildings, Architect of efficiency, building automation.
    Svært modulær og tilpasningsdyktig styringsløsning for tårnkraner.

    Byggekraner: tårnkraner

    Forretningsmann med hjelm snakker i mobiltelefonen og diskuterer tekniske tegninger, med en høy kran bak ham, bærekraftsrapportering, maskinstyring, byggeautomatisering.

    Utfordringer

    Enkel løsning som er lett å konfigurere. Modulær tilnærming for alle maskinserier, opptil avanserte funksjoner. Minimalt med kabling. Forebyggende vedlikehold og fjernovervåkning. Global støtte og tilgjengelige reservedeler.
    Standard alternativ tekst

    Styringsløsninger for tårnkran

    Smarte automatiseringsløsninger for bruk med byggekraner.

    Fakta

    • Standard alternativ tekst Bruk av frekvensomformere forhindrer overoppheting av motorer og reduserer strømforbruket.
    • Life is on | Schneider Electric Testede, validerte og dokumentere arkitekturer sikrer funksjonaliteten. Design gjort enkelt med koblingsskjema og stykklister.
    • Grønt ikon av en bærbar PC Kjøreklar programvare inkludert vårt bibliotek med løftefunksjoner som er kompatible med løftearkitekturene, pluss HMI.
    • Standard alternativ tekst Omfattende bibliotek med løftefunksjoner for kraner inkludert alle krav til et moderne kransystem, pluss avansert funksjonalitet som gyngebeskyttelse.
    • Life is on | Schneider Electric Global støtte på stedet på alle språk. Schneider Electric er alltid med deg, fra design til ferdigstillelse av bygninger og fra drift til forbedringer.
    • Standard alternativ tekst Kransikkerhet: Løfteløsningene våre er i samsvar med ISO EN 13849-1, som er enkel å sertifisere og som beskytter folk og gods.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.