Luft- og vannavkjølt kjøler for komplekse maskiner og maskiner som kan kobles til et system for bygningsadministrasjon

    City view

    Dine problemstillinger er unike.

    Virksomheten din har en kombinasjon av komplekse luftavkjølte og vannavkjølte kjølere. Du har behov for at den energieffektive kjøleren din er koblet til et system for bygningsadministrasjon.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Schneider Electric tilbyr en løsning basert på Modicon M172 logisk kontroll med høy ytelse som gir deg mulighet til å utforme maskinen din med energisparende funksjoner samt tilkoblinger til system for bygningsadministrasjon. Schneider Electric leverer også funksjonalitet for å støtte konstruksjonsoppgavene dine og implementere maskinunderfunksjoner raskt.

    • Fordeler

      • Bruksklare, intuitive og fleksible programmeringsfunksjoner
      • Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer (TVDA)
      • Forbedret modularitet
      • Skalerbare programvareløsninger
      • Avanserte funksjonsblokker for kompressorstyring, COP-overvåkning (Coefficient of Performance) med mer
      • Algoritmer og funksjoner kan utvikles av brukeren
      • Flere alternativer for tilkobling til system for bygningsadministrasjon
    • Differensiering

      • Overvåk og forbedre effektiviteten til maskinen med:
             – funksjonsblokken vår "Coefficient of Performance Monitor"
      •      – integrert strømmåling
      •      – integrert variabel frekvensomformer og kontroller
      • Forenkle programvisualiseringen med integrert WebVisu: ikke behov for HMI!

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.