Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Enkel og standard kranstyring

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du må utvikle en enkel standard kran med enkelt vedlikehold som ikke krever fagkunnskap, og i samsvar med europeiske sikkerhetsforskrifter og -standarder.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinens levetid.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Den fastkoblede løftearkitekturen basert på TeSys kontaktorer fokuserer på enkle og standardiserte løftemaskiner og er det første skrittet mot automatisering. Høy kompetanse er ikke nødvendig fordi enkle releer og kontaktorer gir mulighet for rask konfigurasjon. Denne arkitekturen gir en svært kompakt og enkel installasjon og reduserer igangkjørings- og vedlikeholdstidene.
    • Fordeler

      • Tilkobling: Trådløst styringssystem, med en ekstra sender, som inkluderer en skjerm og knapper som kan programmeres for å styre ønskede funksjoner.
      • Effektivitet: Bruksklare TVD-arkitekturer (Tested Validated Documented).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Våre løsninger for kranapplikasjoner er i samsvar med ISO EN 13849-1, hvilket er enkelt å sertifisere og sørger for beskyttelse av mennesker og ressurser.
      • Global støtte: Global støtte på stedet på så godt som alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.
    • Differensiering

      • Enkel, kompakt og trådløst styrt kontaktorarkitektur.
      • Optimaliserte kostnader: Et svært konkurransedyktig ytelses-/prisforhold.
      • Innebygd sikkerhet: I samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 1.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.