Sikkerhetskontroll / Grensebryter / Kontaktor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 0

    Standard alternativ tekst

    Forretningsutfordringene dine

    I henhold til risikovurderingsresultatet ditt har du identifisert behovet for å konstruere maskinen med en sikkerhetsfunksjon for beskyttelsesovervåkning som kreves for PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du må også gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere.

    For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjedet.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • Denne løsningen Beskyttelsesovervåkning med sikkerhetskontroll tilbyr en effektiv måte å sikre maskinsikkerhet på. Preventa XPSMC-sikkerhetskontrollen gjør det mulig å opprette sikkerhetsmodulen.
      • Dokumentasjonen omfatter koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 4-arkitektur PL e EN/ISO13849-1 og SIL 3 EN/IEC 62061 for beskyttelsesovervåkningsfunksjonen.
      • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en nødstopp eller bevegelig beskyttelse og er konstruert for å begrense tilgang til en farlig sone. Hvis beskyttelsen åpnes, registreres det av beskyttelsesbrytere som overvåkes av behandlingsmodulen, og dette deaktiverer sikkerhetsmodulutgangene (stoppkategori EN IEC 60204-1) slik at motorstrømforsyningen som er koblet til kontaktorer (K1 og K2), fjernes. Motoren dreier fritt til den stanser.
    • Løsningsforslag

      Sikkerhetskjedeløsninger gir en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon og oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen. Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsningene med produkter som er egnet for det spesifikke behovet ditt, på maskinen slik at den kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres samtidig som kostnadene reduseres.
       
      Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
      • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
      • Koblingsskjema
      • Beregningsforklaring
      • Beregningsresultat
      • TÜV-sertifikat
      • Sistema-prosjektfil
    • Differensiering

      Løsningskonseptet sikkerhetskjeder er unikt for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det tilgjengelige løsninger som er bruksklare eller kan endres. Tilgjengelig for kunder verden over som ønsker å oppnå CE-sertifisering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.