Sikkerhetskontroll / Tohånds kontrollstasjon / Kontaktor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 0

    Standard alternativ tekst

    Dine utfordringer

    I henhold til risikoen du har identifisert, må du konstruere maskinen med en aktiveringsbevegelse og sikkerhetsfunksjon. Dette er påkrevd for PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du trenger også å gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere.
     
    For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjedet.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • Løsningen for aktiveringsbevegelse med sikkerhetskontroll tilbyr en effektiv måte å bygge maskinsikkerhet på. Preventa XPSMC-sikkerhetskontrollen gjør det mulig å opprette sikkerhetskretsen.
      • Dokumentasjonen omfatter: koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 4-arkitektur PL d EN/ISO13849-1 og SIL 3 EN/IEC 62061 for aktiveringsbevegelsefunksjonen.
      • Aktiveringsbevegelsesfunksjonen brukes til å holde hendene til operatøren utenfor det farlige området under maskindrift. Bevegelse initieres når begge aktuatorene aktiveres synkront og aktiverer kontaktorene (K1 og K2). Hvis den ene eller begge trykknappene frigis, deaktiveres kontaktorene til begge aktuatorene slippes og trykkes inn igjen synkront.
    • Fordeler

      Sikkerhetskjedeløsninger gir en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon og oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen. Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsningene med produkter som oppfyller de spesifikke behovene til maskinen, slik at den kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres og kostnadene reduseres.
       
      Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
       
      • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
      • Koblingsskjema
      • Beregningsforklaring
      • Beregningsresultat
      • TÜV-sertifikat
      • Sistema-prosjektfil
    • Differensiering

      Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det tilgjengelige løsninger som er bruksklare eller kan endres. Tilgjengelig for kunder som ønsker CE-sertifisering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.