Sikkerhetsmodul / Kodet magnetisk bryter / Kontaktor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 0

    • Les

      • Sikkerhetsmodul / Kodet magnetisk bryter / Kontaktor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 0 (dokument for sikkerhetskjedeløsning)

        TÜV-sertifisert sikkerhetsarkitektur inkludert beskrivelse av funksjonen og konstruksjonen, beregning av sikkerhetsnivå, kretsskjema og essensielle produktdata. Les mer
      • Schneider Electric driftssikkerhetsverdier

        Schneider Electric verdier for driftssikkerhet 2016/04 inneholder: Sistema-biblioteker, VDMA-bibliotek (versjon=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) og dokumenter for sertifiserte sikkerhetskjedeløsninger med Sistema-beregningsprosjekt. Les mer
      • Katalog: Sikkerhetskjedeløsninger og sikkerhetsfunksjoner

        En utvalgsveiledning for det komplette tilbudet av sikkerhetskjedeløsninger og beskrivelse av sikkerhetsfunksjonene. Les mer
      • Katalog: Preventa-løsning for effektiv maskinsikkerhet

        En katalog som inkluderer det komplette Schneider Electric-maskinsikkerhetstilbudet etter produkt og løsning. Inkluderer:
        – Sikkerhetslovgivning og standarder
        – Tjenester som leveres av Schneider Electric Les mer
      • Last ned SISTEMA-verktøyet

        Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications Les mer
    • Lær

      Machine Safety Guide


      En håndbok som gir oppdatert og upartisk informasjon for å hjelpe maskinbyggere og -brukere med å gi arbeiderne maskiner som er sikre, lovlige og effektive. Lær mer

      Funksjonssikkerhet og implementering av maskindirektivet 2006/42/EF


      Oppdag endringene i standarder for konstruksjon av sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer. Forstå forskjellene mellom EN ISO 13849-1 og EN 620, og få med deg hovedpunktene som maskinbyggere må huske for hver av dem. Lær mer

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.