Sikkerhetsmodul / Lystepper med enkel stråle / Kontaktor / Cat.2 PL c, SIL 1 / Stoppkategori 0

Standard alternativ tekst

Utfordringer

I henhold til risikovurderingen din må du konstruere maskinen med en sikkerhetsfunksjon for beskyttelsesovervåkning. Denne kreves for PL c EN/ISO 13849-1 og SIL 1 EN/IEC 62061, for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du har også behov for å gjøre den tidkrevende tilbudsvalg- og dokumenteringsprosessen raskere. For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, trenger du koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjeden.

Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
  • Løsninger

    • Dette områdevernet tilbyr med sikkerhetsmodul-løsningen en effektiv måte å sikre maskinen på. Preventa XPSCM sørger for opprettelsen av en sikker krets.
    • Dokumentasjonen omfatter: koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 2-arkitektur PL c EN, ISO13849-1 og SIL 1 EN/IEC 62061 for beskyttelsesovervåkningsfunksjonen.
    • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en nødstopp eller bevegelig beskyttelse og er konstruert for å begrense tilgang til en farlig sone. Hvis beskyttelsen åpnes, registreres det av en beskyttelsesbryter som kobler fra motorstarteren (stoppkategori 0 EN IEC 60204-1) og stopper motoren når enten nødstoppen eller beskyttelsen er aktivert. Sikkerhetsfunksjonen avhenger av påliteligheten til komponentene.
  • Fordeler

    Sikkerhetskjedeløsninger gir en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon og oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen. Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsningene med produkter som er egnet for det spesifikke behovet ditt på maskinen, slik at den kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres samtidig som kostnadene reduseres. Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
    • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
    • Koblingsskjema
    • Beregningsforklaring
    • Beregningsresultat
    • TÜV-sertifikat
    • Sistema-prosjektfil
  • Differensiering

    Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det løsninger som er bruksklare eller kan endres, tilgjengelig for forbrukere som ønsker CE-sertifisering.

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.