Velprøvde komponenter / Grensebryter / Motorstarter / Cat.1 PL c, SIL 1 / Stoppkategori 0

    Standard alternativ tekst

    Utfordringer

    I henhold til risikovurderingsresultatet ditt har du identifisert behovet for å konstruere maskinen med en sikkerhetsfunksjon for beskyttelsesovervåkning. Denne kreves for PL c EN/ISO 13849-1, SIL 1 EN/IEC 62061 for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du har også behov for å gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere. For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjedet.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • Denne beskyttelsesovervåkning med velprøvde komponenter-løsningen tilbyr en effektiv måte å sikre maskinsikkerhet på.
      • Dokumentasjonen omfatter: koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 1-arkitektur PL c EN/ISO13849-1 og SIL 1 EN/IEC 62061 for beskyttelsesovervåkningsfunksjonen.
        • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en nødstopp eller bevegelig beskyttelse og er konstruert for å begrense tilgang til en farlig sone.
        • Hvis beskyttelsen åpnes, registreres det av en beskyttelsesbryter som kobler fra motorstarteren (stoppkategori 0 EN IEC 60204-1) når enten nødstoppen eller beskyttelsen er aktivert. Sikkerhetsfunksjonen avhenger av påliteligheten til komponentene.
    • Fordeler

      Sikkerhetskjedeløsninger tilbyr en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin og redusere tiden som kreves for å opprette hver sikkerhetsfunksjon for å oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen.

      Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsninger med produkter basert på de spesifikke maskinbehovene dine. Dette gir deg mulighet til å bruke dem som maler når du utformer maskinsikkerhetsfunksjoner og forbedrer effektiviteten, samtidig som du sparer kostnader. Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:

      • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
      • Koblingsskjema
      • Beregningsforklaring
      • Beregningsresultat
      • TÜV-sertifikat
      • Sistema-prosjektfil
    • Differensiering

      Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det løsninger som er bruksklare eller kan endres for enhver kunde som ønsker CE-sertifisering verden over.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.