Øyeblikkelig registrering, bedre beskyttelse

    Integrering av innbruddsalarm

    Standard alternativtekst

    Utfordringer

    Enklere sikkerhetshåndtering

    Sikkerhetssentraler er vanligvis avhengig av flere programmer for å sikre en bygning. Hvert enkelt program har et eget grensesnitt, en egen rapporteringsprosess og en egen overvåkingslogg. Dette gjør det mer komplisert når man skal lære opp ansatte, vedlikeholde flere systemer og administrere driften.
    • Løsninger

      Med integrering av innbruddsalarmer kan brukerne overvåke alarmer, aktivere og deaktivere sikkerhetssoner, opprette rapporter og vise en grafisk fremstilling av sikkerhetshendelser. Integreringen gjør at det kan brukes en kortleser til både å åpne inngangsdører og deaktivere alarmen ved bruk av legitimasjon.
    • Fordeler

      Falske alarmer kan få negative følger og koste penger. Integrering av innbruddsalarmer med videoovervåking gjør at sikkerhetskontrollørene kan verifisere inntrengingsrapportene visuelt før politiet varsles, og på den måten minimalisere økonomiske og juridiske belastninger.
    • Differensiering

      Vårt sikkerhetsstyringssystem har en plattform med åpen arkitektur, med en infrastruktur og et verktøysett som kan integreres med ulike innbruddsalarmpaneler, sikkerhetsprogrammer og bygningsadministrasjonssystemer. Integreringsprotokollen kan brukes med systemer fra ulike leverandører.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.