En uavbrutt strømforsyning (UPS) tilbyr garantert strømbeskyttelse for tilkoblet elektronikk. Når strømmen avbrytes eller svinger utenfor sikre nivåer, vil en UPS umiddelbart gi ren batteribackup-strøm og overspenningsbeskyttelse for tilkoblet, sensitivt utstyr.
APC, vårt flaggskipmerke, tilbyr UPS-alternativer for datamaskiner, eksterne enheter, nettverk, servere samt datasentre og anlegg.
Trenger du hjelp med å velge en UPS-batteribackup?
Bruk UPS-velgeren vår til å få en tilpasset anbefaling om sikkerhetskopiering av UPS-batteri hjemme eller på jobben.
Hvorfor bør du ha en UPS i hjemmet eller på jobben?

Hjem: De elektroniske enhetene du bruker hver dag på kommunikasjon, sikkerhet og underholdning, er utsatt for skade og svikt som skyldes uventede strømbrudd, spenningssvingninger eller andre strømbrudd. En UPS sørger for batterireservestrøm og -beskyttelse for elektroniske enheter, inkludert:
- Trådløst nettverksutstyr (rutere, modemer)
- Datamaskiner
- TV-er
- Sikkerhetssystemer
- Spillkonsoller
- Mobile enheter

Arbeid: Nedetid som skyldes strømbrudd er frustrerende for de fleste, men for en bedrift eller organisasjon kan det føre til økonomisk tap. Hvert år går milliarder av dollar tapt på grunn av nedetid, forårsaket av strømforstyrrelser. Ved bruk av UPS kunne dette ha vært unngått. For Fortune 1000-selskaper:
- Gjennomsnittlige årlige kostnader ved ikke-planlagt nedetid, $1,25 - USD 2,5 milliarder
- Gjennomsnittskostnad per time for infrastrukturfeil: $100 000
- Gjennomsnittskostnad per time for kritisk programfeil: USD 500 000 - USD 1 million
Små og mellomstore bedrifter kan være utsatt for størst økonomisk risiko, på grunn av begrenset evne til å generere inntekter under nedetid.

Elektronikk har både maksimal watt-klassifisering og maksimal volt-ampere (VA)-klassifisering. Det tilknyttede utstyret kan ikke overskride noen av klassifiseringene. Watt måler faktisk effekt som trekkes av utstyret, mens spenningsampene er produktet av spenningen som tilføres utstyret i løpet av tiden utstyret trekker.

For datamaskiner og UPS-enheter kan watt- og VA-vurderinger være betydelig forskjellige, selv om VA-vurderingen alltid er lik eller større enn watt-vurderingen. Forholdet mellom watt og VA kalles "effektfaktor" og uttrykkes enten som et tall (dvs. - 0,8) eller en prosentandel (dvs. - 80%). Når du vurderer en UPS for dine spesifikke behov, er strømfaktoren viktigst. Generelt sett bør din UPS ha en utgangseffektkapasitet som er 20-25% høyere enn den totale strømlasten av tilkoblet utstyr.

Kjøretiden viser til hvor lenge en UPS kan drive det tilkoblede utstyret i tilfelle strømbrudd. Jo mer utstyr du har koblet til UPS-en, desto mindre kjøretid vil du ha, så det er viktig å sørge for at UPS-en kun leverer reservestrøm til det mest kritiske utstyret.
Hva er noen nøkkelfunksjoner å forstå når du velger et UPS-system?
Grunnleggende
- Batterier som kan skiftes av brukeren - Øker tilgjengeligheten ved å la kvalifiserte brukere utføre batterioppgraderinger og utskiftninger.
- Støtsikre uttak - Beskytte sekundær elektronikk mot overspenning og spenningstopper uten å redusere batteristrømmen som brukes til å kjøre primær elektronikk ved strømbrudd.
- Indikator for bygningsledningsfeil - LED-indikator som informerer brukerne om potensielt farlige tilkoblingsproblemer i veggkretser.
- Transformatorblokk med avstandsuttak - Beskytte utstyr uten å blokkere tilgangen til andre beholdere.
- Automatisk selvtest - Periodisk batterisjekk som sikrer tidlig oppdagelse av batterier som må byttes ut.
Forbedret
- Automatisk spenningsregulering (AVR) - Sørger for høy tilgjengelighet av applikasjoner ved å korrigere forhold med lav og høy spenning uten å bruke batteriet.
- Ren sinuskurve på batteri - Simulerer nettstrøm for å gi den høyeste graden av kompatibilitet for aktive PFC-servere (korrigert for effektfaktor) og sensitive elektroniske apparater.
- SmartSlot - Tilpasser UPS-funksjoner med kort for nettverksadministrasjon.
- Skalerbar kjøretid - Gir ekstra driftstid ved behov via eksterne batteripakker.
- Power Conditioning - Beskytter tilkoblede belastninger mot overspenning, spenningstopper, lynnedslag og andre strømforstyrrelser.
Avansert
- Justerbare spenningsoverføringspunkter - Maksimer levetiden til batteriet ved å utvide inngangsspenningsvinduet eller stramme inn regulering av utgangsspenningen.
- Temperaturkompensert batterilading - Forlenger batteriets levetid ved å regulere ladespenningen i henhold til batteritemperatur.
- Intelligent batteristyring - Maksimerer batteriets ytelse, levetid og pålitelighet gjennom intelligent og presisjonslading.
- Prediktive feilmeldinger - Tilby feilanalyse med tidlig varsling, noe som sikrer proaktiv utskifting av komponenter.
- Eksterne Plug-and-play-batterier - Sørg for ren og uavbrutt strøm når du legger til ekstra kjøretid til en UPS.

Mange strømproblemer oppstår i det kommersielle strømnettet, som med sine tusener av kilometer med overføringsledninger utsettes for skader som følge av værvariasjoner som f.eks. orkaner, lynnedslag, snø, is og flom, samt utstyrssvikt og trafikkulykker.
Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike typene strømproblemer, kan du se rapporten vår, De 7 typene strømproblemer
Hjem & Office Electronics
Batterireserve og overspenningsvern for datamaskiner, hjemmenettverk, ekstern lagring, spill, hjemmeservere med mer.
Kjøp produktene våre
Nettverk og servere
Strømtilgjengelighet og -administrasjon for enkle og avanserte servere, lagrings- og bedriftsnettverkssystemer.
Bla gjennom disse produkteneDatasentre og anlegg
Trefaset strømbeskyttelse med fullt integrerte løsninger for bedriftsomfattende nettverk, datasentre, forretningskritiske systemer og industri-/produksjonsprosesser.
Våre løsninger
Spesialapplikasjoner
Sikre strømsystemer for spesielle enfasede bruksområder, inkludert industrielle kontroller, fornybar energi, marine-, telekommunikasjons- og andre konfigurasjoner.
Vis alle alternativerUPS-styring
Programvare, kort for nettverksadministrasjon og eksterne enheter for UPS-administrasjon og sikker avslutning av systemet.
UPS-erstatningsbatterier
RBC-er (Replacement Battery Cartridge) for Back-UPS, Smart-UPS og Smart-UPS On-Line.
Finn ut mer