Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Interruptores Crepusculares IC con fotocélula incorporada.
Las siguientes referencias vienen la célula fotoeléctrica incorporada:

- Referencia 15482 es un IC 100 de 2 a 100 lux con célula fotoeléctrica para muro IP54
- Referencia CCT15284 es un IC2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2000 lux con célula fotoeléctrica para panel IP65
- Referencia CCT15368 es un IC2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2000 lux con célula fotoeléctrica para muro IP54
- Referencia 15483 es un IC2000P+ hasta 2100 lux, con reloj programador con célula fotoeléctrica para muro.
- Referencia CCT15250 es un IC100k + digital de 1 a 99.000 lux, 1 canal . Con célula fotoeléctrica digital para muro IP55
- Referencia CCT15252 es un IC100k + digital de 1 a 99.000 lux, 2 canales . Con célula fotoeléctrica digital para muro IP55.
- Referencia CCT15490 es un IC100kp + digital de 1 a 99.000 lux, 1 canal con reloj programador y célula fotoeléctrica digital para muro IP55.
- Referencia CCT15492 es un IC100kp + digital de 1 a 99.000 lux, 2 canales con reloj programador y célula fotoeléctrica digital para muro IP55.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más