Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Cableado de la comunicación en un interruptor Masterpact Montaje Fijo
Problema:
¿Cúal es el cableado de la comunicación en un interruptor Masterpact Montaje Fijo?
Linea de Producto:
Masterpact
Ambiente:
Hardware
Porque:
Cableado de la comunicación en un interruptor Masterpact
Resolución:
La figura anterior muestra los componentes de comunicación de un interruptor tipo bastidor abierto de montaje fijo. Este tipo de cableado esta disponible en disyuntores Schneider Electric previamente configuración para las siguientes ofertas:
Powerpact, Masterpact NT y NW y Compact NS. A continuación se describen los componentes identificados como C y D.
Bloque de terminal tipo fijo (C)
El bloque de terminales está diseñado para ser insertado en la ranura en la parte superior del interruptor. La ranura está marcada con el terminal E1-E6. Las asignaciones de terminales son los siguientes:
Módulo interruptor de Comunicación o BCM (D)
El BCM se instala una detrás de la unidad de disparo y se comunica con la unidad de disparo a través de un puerto de infrarrojos. Hay un conector en la parte superior de la unidad para llevar en el poder y la comunicación del bloque de terminales.
¿Cúal es el cableado de la comunicación en un interruptor Masterpact Montaje Fijo?
Linea de Producto:
Masterpact
Ambiente:
Hardware
Porque:
Cableado de la comunicación en un interruptor Masterpact
Resolución:

La figura anterior muestra los componentes de comunicación de un interruptor tipo bastidor abierto de montaje fijo. Este tipo de cableado esta disponible en disyuntores Schneider Electric previamente configuración para las siguientes ofertas:
Powerpact, Masterpact NT y NW y Compact NS. A continuación se describen los componentes identificados como C y D.
Bloque de terminal tipo fijo (C)
El bloque de terminales está diseñado para ser insertado en la ranura en la parte superior del interruptor. La ranura está marcada con el terminal E1-E6. Las asignaciones de terminales son los siguientes:
- E1(+), E2(-) : Los equipos de terminales de 24 V CC al BCM. (No se suministra la unidad de disparo o de su pantalla)
- E3(-), E4(+): Estos son los terminales de transmisión (Tx) para la comunicación RS-485 4 hilos.
- E5(-), E6(+): Estos son los de recepción (RX) terminales para la comunicación RS-485 4 hilos.

Módulo interruptor de Comunicación o BCM (D)
El BCM se instala una detrás de la unidad de disparo y se comunica con la unidad de disparo a través de un puerto de infrarrojos. Hay un conector en la parte superior de la unidad para llevar en el poder y la comunicación del bloque de terminales.
Documentos adjuntos
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más