Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es el tipo de procesador de CPU utilizado en los cuatro módulos de la CPU M340?

Fecha de publicación: 13 junio 2020

Problema
Información Técnica para PLC M340

Línea de producto
Modicon 340

Ambiente
Hardware


Porque
Conceptos técnicos

Resolución

El procesor es de la familia ARM9, su núcleo funciona a 180Mhz excepto por la referencia BMXP341000

El procesador ARM9 es de 32 bit, de la familia CPU RISC

Respecto a la CPU BMXP341000 corre 4.8Kint/ms (100% Boleanas) o 4.4 Kint/ms (65% boleanas y 35% aritmeticas


Para  las referencias BMXP342010, Bmx342020, BMX342030 corre 7.1Kint/ms (100%boleanas) o 6.7Kint/ms (65% boleanas y 35% aritmeticas)


 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.